This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:TINA-TI .cir 文件导出在 LTSPICE 上不起作用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916550/iso224-tina-ti-cir-file-export-not-working-on-ltspice

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好。 我的目标是能够在 LTSPICE 中模拟 ISO224。 我在 TI 网站上找到了适用于 TINA-TI 的 ISO224仿真模型。 我尝试在 LTSPICE 上使用从 TINA-TI 导出的.cir 文件、但在进行仿真时收到错误。 在电路中、我收到了相同的误差。 以下是该错误。 有没有办法解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    欢迎加入我们的 e2e 论坛!  很遗憾、我在这里没有一个很好的答案。  您尝试使用的工具的最终用户许可协议限制了我们可以从我们的角度执行的操作。  您是否能够将.CIR 文件从 ISO224拉到 PSpice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的热烈欢迎! 不幸的是、现在我无法访问 PSpice。

    -Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很遗憾听到这个消息。  如果您正在寻找 ISO224的任何特定功能、请告知我们、也许我们可以提供详细信息。