Other Parts Discussed in Thread: LM7171, OPA657, LMH6622, OPA838
主题中讨论的其他器件:LM7171、 LMH6622、 OPA838
你(们)好
我使用 OPA657设计了一款增益为500k、频率为451Khz 的 TIA。 我已使用 LM7171连接电压放大器级、以进一步增加10倍的增益。 我想分析整个电路的噪声功率频谱密度。 但我的 TINA 仿真功率频谱密度和通过 PCB 获得的结果不匹配。 在我的仿真中、功率频谱密度增加到731Khz、然后开始下降。 但是对于 PCB、当我使用示波 器获取数据时、我发现功率频谱密度在它开始下降后仅增加到200kHz。 我已将反馈电阻器从500k 降至100k 的 TIA、但 PCB 中的功率频谱密度仍然相同。
我使用了端子电容为1.2nV 的 Judson 光电二极管。 我已将光电二极管放置在一个没有光落在上面的封闭盒中、以此观察 PCB。
请帮助我解决此问题。
我已附加了我在 Excel 中处理的 Tina 文件和测量结果。