This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:输入点电压噪声1/f TINA 模型与数据表间的关系图

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA1611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915315/lmh6629-input-spot-voltage-noise-1-f-tina-model-vs-datasheet-plot

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: OPA1611

我正在为下一篇 AudioExpress 文章运行一些模型测试-计划使用 LMH6629 -检查2013模型更新的输入点噪声、显示了我对1/f 角的预期

但是、数据表图可能标错了频率轴-可能 kHz 应该只是 Hz -这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经确认数据表中的噪声系数与原始设计图中的噪声系数相似、看起来问题与 TINA 文件有关。

    最棒的  

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我 的这是一个高1/f 角-幸运的是、我有一个 OPA1611的复合器件、它将修复 LMH6629的物理位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、  

    我更仔细地看了这个、数据表图中只有一个奇数 y 轴-如果您仔细看、1/f 角为800Hz、而模型产生的频率大约为400Hz -不坏匹配、我仍将使用 OPA1611复合材料来使其降低1/f 角。