This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ti 功率监控器 ic

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239-Q1, INA230, INA220, INA219, LM5056A, INA229-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916414/ti-power-monitor-ic

主题中讨论的其他器件:INA239-Q1INA230INA220INA219LM5056AINA229-Q1

大家好、

您能否帮助 推荐适用于以下额定值的功率监控器 IC? 客户高度关注成本。

评分:

用于 UA 的0.120VAC/15A,消费类产品

。 两线单相

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    感谢您深入了解该论坛。 假设您是指120VAC 而不是0.120VAC。  如果是这种情况、我们的功率监控器都无法接受120xsqrt (2)=169V 的峰值总线电压。  您可以对总线电压进行分压、但您必须在精度和电流消耗方面做出折衷、因为总线引脚具有阻抗值、您可能需要将该阻抗值纳入任何分压器中。 最接近能够测量120VAC 总线的器件是 INA239-Q1、INA229-Q1和 LM5056A。  这些不是我们最便宜的器件。  最便宜的器件是 INA220、INA219和 INA230。  这些器件的总线和精度规格将显著降低。  但是、它们应该足以测量15A。