This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4170-Q1:瞬态条件(例如负载突降)下的电源电压绝对最大值

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4170-Q1, OPA2990, OPA4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916544/opa4170-q1-supply-voltage-abs-max-for-transient-conditions-e-g-load-dump

器件型号:OPA4170-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA2990、 OPA4170

除了针对此器件的电源电压(单电源配置)的40V 绝对最大额定值之外、是否有任何有关瞬态条件下绝对最大额定值的信息?  我正在为汽车/运输应用寻找此器件、其中器件由电池供电、此应用中的负载突降被视为高达45V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    由于绝对最大额定值为40V、OPA4170-Q1将无法承受高达45V 的负载突降情况。 如果可能、我建议为电源添加某种保护以钳制电压。  

    您可能感兴趣的另一个器件是 OPA2990。 该器件尚不符合汽车标准、但绝对最大值高达42V (略高于 OPA4170)、并且其规格优于 OPA4170。 如果您对该器件感兴趣、请通过请求我作为 E2E 上的朋友向我发送一封直接邮件。

    谢谢、

    Tim Claycomb