This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:工作温度

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915995/ina169-operating-temperature

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA139

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望使用 INA169 (INA169NA/250)、他们注意到有关运行条件的信息不一致。 在数据表的封装信息(第21页)中、它显示了工作温度为 –40°C 至+125°C 但是、在数据表的其他部分、它显示运算温度仅为 –40°C 至+85°C (第1页、第6页)。 为此、我们想知道 INA169的正确工作温度是哪一个。  

此外、在第6.5节 "电气特性"中、有一个参数"工作"(温度)、其范围为–55°C 至125°C 我想知道这个参数是指哪个参数。 请在本次调查中为我们提供帮助。  

谢谢、确保安全。  


此致、  

Cedrick  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    "工作"(温度)范围为-55°C 至125°C 表示器件将正常工作、但某些参数可能漂移超出规格范围;"规格最小值至最大值"表示漂移限值(最小值/最大值或典型值)适用于此范围。 这也是为了实现数据表指定的性能而应使用器件的范围。

    封装信息章节编号很可能是错误、可能是在修订历史记录中记录的 INA139温度范围更新时发生的监督。 我将进一步调查,如果结论与陈述的不同,请立即告知您。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    感谢您的支持。  

    我将等待您确认此信息、以便我可以将此信息转发给我们的客户、他们可以继续。  

    祝你度过美好的一天! 保持安全。  


    此致、

    Cedrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我可以确认我在上一帖子中的答案是正确的、即 INA169的上端的工作温度应为85度。 您可以将这些信息转发给客户。

    此致、Guang