This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:双极电源

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916349/tlc393-bipolar-supply

器件型号:TLC393

大家好、

只是为了确保我们不会错过这里的任何东西。 TLC393I 应与+/-7V 双极电源配合使用。 数据表确实提到了双极电源选项。 但是、只要输入处于电源轨内且输出摆幅为 wrt。 负电源轨是可以接受的、我没有发现问题。 您可以确认吗? 或者我在这里遗漏了什么?

谢谢

Lutz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    是的、这是可以的。 但请记住、TLC393的共模输入电压范围是有限的。 因此、请远离正电源轨1.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    这就是我的想法。

    此致

    Lutz