This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO122与 ISO124之间的差异

Guru**** 2949610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO122, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916423/iso124-difference-between-iso122-ans-iso124

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO122、 ISO224

大家好、团队、

ISO124似乎是在 ISO122之后发布的。

ISO124与 ISO122相比有哪些改进的特性?
它看起来只是增益非线性的差异(ISO122最大0.02%与 ISO124最大0.01%)、还有其他什么吗?


建议在新设计中采用哪种产品?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    典型的非线性差异很大:ISO124的+/-0.005%与 ISO122的+/-0.016%和 ISO122J 的+/-0.025%。 ISO124的价格要低得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Kai 的评论之外- ISO224是最新的高电压输入隔离放大器、也是推荐用于新设计的器件。