请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311-Q1 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我的问题是关于 AMC1311-Q1的 TINA-TI 模型。 我想知道以下链接中该组件的 TINA-TI 模型是 AMC1311-Q1还是 AMC1311B-Q1。 由于我计划使用 AMC1311B-Q1、因此我更喜欢使用 AMC1311B-Q1。
www.ti.com/.../AMC1311
不过、我已经尝试过宏背后的代码、但同时提到了 AMC1311-Q1和 AMC1311B-Q1参数。 因此、我假设在仿真期间、这两个参数中的一个将设置为默认值。 如果为 true、如何确保使用 AMC1311B-Q1参数。
谢谢!