This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV-Q1:与高度相关的问题

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/911499/lm2901av-q1-altitude-related-issues

器件型号:LM2901AV-Q1

尊敬的所有人:
我需要信息。

您能告诉我 LM2901AVQDRQ1是否可能存在与海拔高度相关的问题吗?
该组件在6500米处继续正常工作吗?

一般而言、电子元件的海拔高度相关问题是什么?


提前感谢您的轻缓回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要忘记考虑低温操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的回复。

    是的、我已经考虑过的温度。

    相反、我想知道是由于压力降低还是空气不够冷、会出现问题吗?

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    这些封装均为模制环氧树脂、不应包含任何气袋。 裸片密封在环氧树脂内。 因此、不应存在任何压差、从而导致整个封装产生应力。

    正如 Michael 提到的、温度是一个因素。 周围空气的热阻随海拔升高而增大、因此 θ JA 会发生变化。

    请参阅应用手册 《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)

     http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    尤其是第1.1和1.5节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我曾在 Facebook 高空无人机项目上(非保密)在激光定位电路上工作-探测器和第一级运算放大器在工艺之外-他们在通过一天时提到他们需要做一些-80C 测试-我们都这样 我们的椅子上掉下来了,没有什么特别的冷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 和 Michael、您好!

    我将研究您提供给我的信息、如果我有其他疑问、我将再次与您联系(出于此原因、我希望在关闭问题之前等待几个工作日)。

    非常感谢您的支持。

    此致、祝您周末愉快

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Stefano

    我们将保持开放状态、等待您的回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间以来、此帖子没有任何新的输入、因此将关闭。

    如果您有其他问题、请随时回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘