This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393P、

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913111/lm393p

主题中讨论的其他器件:LM393、 LM393B

您好!

我使用 LM393P 设计了过零检测器、但无法在50%占空比下获得输出。 10ms 打开和10ms 关闭。

请查找所附电路和波形。

请指导我。

此致、

Kavindra Gadhavi

MO:09978752212

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavindra、

    停止:你知道你在做什么是极其危险的?

    我强烈建议使用位于安全变压器次级侧的电路!

    另请参见此处:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavindra

    Kai 的建议要安全得多。  您是否能够考虑他的建议?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    信号230VAC 50 Hz。 由隔离变压器隔离。

    我们面临比较器输出电平问题。 它不会在10ms 内保持5V 电压。

    请为我们提供指导。

    Kavindra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavindra、

    我会这样做或类似:

    e2e.ti.com/.../kavindra_5F00_lm393.TSC

    该电路可防止输入电压超出共模输入电压范围和绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavindra、

    Kai 的电路是“最干净”的电路,也是首选方法。

    您还可以使用"SPLIT 钳位"分频器,如 LM393应用手册(第9页)的第2.9.2.1节所示。

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    我建议使用 LM393B、因为它具有更强大的输入。 该电路的另一个优势是、如果需要隔离、输入可以与(线路额定安全)电容器进行交流耦合。 在您的情况下、您会在执行差分输入时复制每个输入上的分频器。

    当然、R1A 的值需要根据您的应用而变化。 D1也可以是钳制正电压的齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间以来、此帖子没有任何新的输入、因此将关闭。

    如果您有其他问题、请随时回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘