This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:如何处理未使用的比较器?

Guru**** 2855770 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913192/tlc3702-what-to-do-with-unused-comparator

器件型号:TLC3702

我之所以选择 TLC3702器件、是因为它不是双路比较器、因此只需要器件上两个比较器中的一个。 应如何使用未使用的比较器? 我是否可以使输入和输出引脚保持开路、或者它们是否应该接地(通过电阻器?)? 数据表中没有提到这一点、除了"输入应始终保持在电源轨内..." 这不一定意味着开路引脚是一件坏事。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    保持输出悬空。

    请勿将两个输入端接地-如果器件的内部偏移接近零、这可能会导致"抖动"。 不要让它们浮动、因为这可能会导致类似的问题(随机输出"flops")。 相反、强制输出进入已知状态。

    将一个输入接地并将另一个输入连接到 GND 和比较器电源电压下1V 之间的方便电压。 可能从其他通道输入中借用(某种程度上)稳定的电压、或借用系统基准电压。 它们是 CMOS 输入、因此不会对任何节点进行过多的负载。

    如果这不是一个关键应用、您只需将一个输入连接到 GND、将一个输入连接到 VCC (通过一个1k 电阻器)。 这在技术上违反了输入电压范围规格、但不会造成损坏。 我不会期望这会导致运行比较器出现任何问题、但如果您想这样做、就像它确实会在运行比较器中引起任何" oddites"一样、它不会因违反规范而受到 TI 保修的保护。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间以来、此帖子没有任何新的输入、因此将关闭。

    如果您有其他问题、请随时回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘