This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:失调电压问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915908/ina213-q1-offset-voltage-issue

器件型号:INA213-Q1
主题中讨论的其他器件:INA213

您好、TI 团队、

当我阅读 INA213数据表时、我对失调电压有疑问、因为 Vo 是通过输出或输出/(增益+1)(逆变器和非逆变器输入之间的电压)进行测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的失调电压为"RTI"、这意味着"以输入为基准"。 了解输入失调电压、就好像它是分流器上额外的不必要压降、或者换句话说、是 INA213的"IN+"引脚和"IN-"引脚之间的误差电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3941741:

    感谢您使用 E2E! Kai 在这里是正确的、RTI 代表"以输入为基准"、这意味着该规格是在器件的输入端制定的。 我们这样做是因为查看您尝试测量的信号在输入端的失调电压贡献大小通常会有所帮助。 要确定输出失调电压、需要将该值乘以器件的增益。