This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接地连接

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914939/ground-connection

器件型号:INA219

您好!

我使用 INA219来测量电池电流。 INA 由使用板载电子器件生成的3.3V 电源供电。 我是否需要将电池负极端子连接到电路板的 GND、或者仅在放大器的差分输入两端连接感应电阻器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    所测量的电池的负极端子不应处于地电势、但您需要记住一些事项。

    INA 输入端子只关心在分流电阻器上产生的差分电压。 这里需要注意的一点是分流电阻器的放置、就像您在系统中的电池下方有额外的电压并且分流器位于该电压之上、这将导致器件的共模电压。 对于 INA219、该电压不能超过-0.3V 或26V。 您需要确保无论您放置电阻器的何处、共模电压都位于该窗口内。 请查看有关 设计注意事项的 TI 高精度实验室 、了解有关此内容的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carolus。

    总结一下

    在上图中、不需要连接 GND1和 GND2。 但同时、为了在最大电压下安全运行、GND1的电势应低于 GND2的电势。

    如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您的图像未通过。 请使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)再次发布。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    我认为您希望在系统中堆叠电池、而不是隔离接地。 GND 1不一定小于 GND 2、但更重要的是、分流器上的共模电压应为-0.3V < Vcm < 26V。 正如您在图中设置的那样、如果 Rshunt << Rload、Vsense 将很小、Vcm 应约等于 Vbus、因此、如果您的电压下降到该范围内、这不应成为问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    这种计划只在理论上可行,而在现实生活中不可行。 您需要在两个接地 GND1和 GND2之间进行电势均衡、以防止两个电路之间发生异常浮动。 其后果可能是两个电路之间的电荷无限累积、然后是最终的破坏兆 ESD 事件。

    Kai