This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器的帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915837/help-for-selecting-amplifier

主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV9062

您好!

我正在开发电池供电的电压表、并正在寻找放大器。 在选择指南中、给定放大器有许多优缺点、因此最好咨询经验更丰富的人员以获得建议。

-此设计使用四个运算放大器。 它们可以采用1安培/封装或4安培/封装、空间不受限制、但最好采用 PDIP 封装。

-在设计中,我将它们用于反相和去阻放大器配置

-电源为两节 AA 电池

-低频应用

-价格适中

我正在寻求您关于设备或建议的意见。

Reagard、

Laszlo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    我认为低输入失调电压很重要、低电源电流、RRIO 能力(RRIO =输入轨到轨输出)和低最小电源电压。 这将缩小搜索范围:

    或具有较低的最小电源电压:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    您可以使用 Kai 的建议和提供的链接来筛选器件。  请告诉我该工具是否以任何方式不直观、或者您是否需要任何帮助来了解它的工作原理。

    我会在这里添加其他内容。  4个不同通道使用4个不同单元的优势在于、您可以选择更多种类、并且可以为电路的不同部分选择不同的器件。  如果您选择的2个器件每个器件具有2个通道、也是如此。

    但是、选择一个具有4个通道/单元的器件通常会为该器件提供最具成本效益的解决方案。  换言之、在单个器件中购买4个通道比购买4个单通道器件(假设是同一个器件)更便宜。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    我已将 RRIO 和低电源电压确定为关键参数。 感谢您提请我注意低偏移。 但是、我可以校准电路高偏移2-5 mV 可能会导致问题。 此外、由于反相拓扑、我注意到高 CMRR。

    最好采用 PDIP 封装。

    晚上,我要在考虑到这一点的情况下,进行新的搜查。

    感谢您提出的要点、

    Laszlo

    PS:我可以使用 Tina-TI 绘制动态图像、但我必须找到要使用的放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您不要在电路的同一位置使用同一放大器。 这增加了一些需要考虑的可能性。

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    很高兴为您提供帮助。  我还想补充两点。

    1. 您可以在工具中选择封装类型并搜索 PDIP 设备。

    2. 当您选择放大器并希望将其放入 TINA 时、只需在线查找该器件的产品页面。  然后、单击"设计和开发"、最后单击"设计工具和仿真"。  您将被引导至器件的 SPICE 模型的位置。  绝大多数运算放大器都具有 SPICE 模型。  有关 TLV9062的示例、请参阅下面的。  如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel