This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:在36V 电源电压和30mA 电流限制以上运行

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914925/xtr106-operate-above-36v-supply-and-30ma-current-limit

器件型号:XTR106

大家好、

我们的客户需要针对 其应用与 XTR106搭配使用、并且他们担心最终用户是否会使用该器 件、从而在可能的情况下导致'36mA'输出、或者是否为其提供了超过36VDC 的输出。

-数据表关注的是过量程限制;典型值为28mA、最大值为30mA。 如果电桥输入指示电流达到36mA、会发生什么情况? 它会 损坏还是刚刚饱和? 终端用户 希望它在这种状态下持续30分钟。

它们的 PCB 已经针对 XTR106进行了设计、因此无法进行重新设计。

如果 XTR106损坏、是立即损坏还是需要几天或几年时间?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    遗憾的是、我们没有超出数据表限制的性能详细信息。 我们建议客户在数据表的指定条件下使用该器件。 我们无法对超出数据表中限制的器件性能进行评论、因为这些会导致不可预知的行为和损坏。 我们也不建议您在这些最大额定值下运行、因为这也会导致不可预知的行为和损坏。  

    有关这些绝对额定值、请参阅数据表的第3页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    XTR106提供了一个过量程电流限制。 请查看 XTR106的数据表。 过量程电流限制可防止输出电流上升到高于电桥输入所告知的电流。

    数据表的图6显示了如何处理过高的电源电压。 适当地选择 D1的阈值电压、这样 XTR106的电源电压永远不会超过40V。 添加一个电流保险丝或一个热保险丝(您将其靠近 D1)、以保护 D1免受过大电流的影响。

    请记住、XTR106电路的应力越大、负载(分流器、负载)就越低。 因此、XTR106输出端(引脚7)短路将导致最高的热耗散。 如果您的电路无法承受此情况、则可以改善 XTR106、尤其是外部导通晶体管的冷却。

    Kai