This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:在 TL082IDR 上、如果 Ta=85、可能会损坏吗?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915668/tl082-may-damage-over-ta-85-on-tl082idr

器件型号:TL082

您好!

客户正在使用 TL082IDR。
如果 Ta℃85 μ m、是否有可能发生损坏?   或者是否可以(无损坏)达到 Ta=125℃?   请告诉我们。

℃、如果结温超过150 ̊ C、是否可能会发生损坏?
"运行虚拟结温"中的"虚拟"是什么意思?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    您可能需要阅读以下内容:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    有关"虚拟结温"含义的更多信息、请参阅 处理 此问题的主题。

    ℃版本器件的 Ta 超过85 μ s、可能会发生但不确定的损坏。  如果您需要更高的环境温度规格、请考虑该器件的其他版本之一。  ℃、结温应保持在150 ̊ C 以下以避免损坏。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel Miller