This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401EVM:如何正确测试 LMH3401EVM 以实现数据表中的最佳性能?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401EVM, THS4541, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915226/lmh3401evm-how-to-properly-test-the-lmh3401evm-for-the-best-performance-as-in-the-datasheet

器件型号:LMH3401EVM
主题中讨论的其他器件: THS4541LMH3401

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/873171/3245435#3245435

如上所示、我使用较短的电缆测试放大器、使其超过150mm、但仍然会出现纹波。

我连接了技术支持的 Keysight、以确保 VNA 和校准套件中没有问题。 技术支持认为 S21中的小纹波 是由于 LMH3401EVM 和 VNA (S11接近0dB)之间的匹配不良。  VNA 和 LMH3401EVM 之间可能有一个测试装置、可在数据表的测试中实现良好匹配。 测试设备可能是图片中的测试装置。

是否有人可以详细描述正确的测试方法? 测试使用哪个 VNA 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所连接的图所示、负载应与两个50欧姆单端输入或一个100欧姆差分负载匹配。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道、如果从数据表获取测试数据 、请在 LMH3401EVM 的测试中使用 VNA 和 LMH3401EVM 之间的测试装置、以获得更好的 VSWR、因为我的 S11大于数据表中的数据。

    我的网络分析器可能不够好。 您是否知道数据表中用于测试的网络分析器和校准套件类型?

    谢谢、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    该数据是使用 ZVA-24 VNA 测量的。 低频数据也是通过与 E5071B 网络分析器相关联的方式进行外推的。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    为什么不仅仅信任数据表? 来自 TI 的人非常了解他们在做什么:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这个盒子是什么、Hasan、  

    我相信这些特征曲线是使用带有自动校准框的4端口网络分析器绘制的。 该校准(针对到 EVM 板的布线)对于获得良好的结果至关重要。 不确定器件型号、但可能是 Agilent (或 Keysight -或其他日子)或 Rhode 和 Shwarz Box。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较慢的 FDA、THS4541数据表中讨论了我们用于使用2端口网络分析器-基本平衡-非平衡变压器的 I/O 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想知道我的测试方法有什么问题、导致我的 LMH3401成为 pegform pooly。

    谢谢、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的 VNA 是具有机械校准套件的2端口。 也许我应该获得一个4端口 VNA 来测试它。

    谢谢、

    Jiang