This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:用于220VAC 低侧交流电流测量的 INA 282

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915604/ina282-ina-282-for-ac-current-measurement-220vac-low-side

器件型号:INA282

你好! 我想测量 220VAC 中5mA 至1A 的交流电流、并考虑 INA282。 我想在低侧使用它、如下面的原理图所示、这是可行的吗?

电路将"开路"、直到 TRIAC 接收到信号、然后"闭合" 300ms、然后再次"断开"。 它是一个用于测试差分断路器的电路。

我将使用由 trasnformer 和5V 稳压器供电的微控制器。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您必须查看 INA282的中性点电压与 GND 间的关系。  如果超过绝对最大额定电压、则无法执行此操作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    1A x 6800R = 6800V?

    嗯、你打算做的事情有点危险! 您是否可以在原理图中添加要巧妙地连接5V 电源电压 GND 的位置?

    此外、您能否保证引脚"中性"始终连接到"中性"? 否则、您可能无意中触碰"热"线...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来是合乎逻辑的!

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、原理图上的电流应约为30mA= 200V/6801Ohm。 我曾提到5mA 至1A、但电流会随我通过具有不同电阻器的旋转开关选择的电阻器而变化。

    GND 在我的电路上浮动。 n´t Javier Contrera´s 回答、我将搜索另一个解决方案、例如隔离式 OA 或电流互感器、我不想将 GND 与墙上插座中的中性点相连。

    谢谢