This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:无论+input 信号如何、都要输出其 V+轨?

Guru**** 2391245 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915052/ina826-output-its-v-rail-regardless-of-the-input-signal

器件型号:INA826

我在电路中使用的是 INA826,但遇到了问题。

我的电路已设置,因此进入+input 引脚的信号来自分压器,并通过二极管(有关我使用的配置,请参阅下面的屏幕截图)。

INA826设置为单位增益、因此增益引脚悬空。

当二极管设置为+INPUT 时、INA826的输出始终处于 V+电源轨。

进入+input 引脚的电压不在 V+轨上、因为它是分压器减去二极管的~0.3V 压降的结果。

我尝试过分压器方案,因此+input 信号范围为0–V+,我尝试了不同的 V+电压,但输出始终在 V+轨上。

当我取出二极管时、INA826充当电压跟随器、这正是我想要的。

您知道为什么二极管会导致 INA826输出其 V+轨、而与+input 信号无关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 INA825的输入偏置电流、您必须提供到信号接地的电流路径。 数据表的图58显示、由于存在偏置 PNP 的发射极基极电流、输入偏置电流通常从输入引脚流出。 遗憾的是、您的二极管会阻止此电流流动、并导致 INA826的输出饱和。 另请参阅数据表的第8.3.6节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的发帖。 Kai 正确。  在没有偏置电流路径的情况下、输入悬空至超过 INA826共模范围的电位、输入放大器饱和、这就是您看到的结果。  

     有关这方面的更多信息、请参阅第8.3.6节"输入偏置电流返回路径"。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、我在数据表中错过了这一点。 我认为我的问题已经解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai