This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:绝对最大结温 Tj、最大值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM2902-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915575/lm2903-q1-abs-max-junction-temperature-tj-max

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2902-Q1LM2903

大家好、

LM2903-Q1的绝对最大结温是多少? 建议最大使用125C。  

  • 如果器件在 Tj 高于125C 但低于150C 的条件下运行、会怎么样?  
  • 器件是否仍然可以正常工作? 我知道我们无法再保证性能了。

相比之下、一些竞争对手器件2903仍然指定了高达150C 的最大结温(即使参数仅在 Ta <125C 时得到保证)、但我们的 LM2902-Q1在数据表中没有具体的绝对最大 Tj。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pengyu、

    商用器件 LM2903的绝对最大值为150C。 汽车器件较为保守、未列出绝对最大芯片温度。

    该器件可在高达150C 的温度下正常工作、但在>125C 时不符合数据表规格。 因此,正如您所说的那样,在>125C 至150C 的温度范围内,规格不能得到保证。

    我们确实拥有额定温度高达150C 的"零级""E" LM2903E-Q1。 请参阅 LM2903-Q1数据表的第6.7节。 保修期最高可达150°C。 发布该产品是为了与该特定竞争对手器件进行具体竞争。