请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 主题中讨论的其他器件: LM2902-Q1、 LM2903
大家好、
LM2903-Q1的绝对最大结温是多少? 建议最大使用125C。
- 如果器件在 Tj 高于125C 但低于150C 的条件下运行、会怎么样?
- 器件是否仍然可以正常工作? 我知道我们无法再保证性能了。
相比之下、一些竞争对手器件2903仍然指定了高达150C 的最大结温(即使参数仅在 Ta <125C 时得到保证)、但我们的 LM2902-Q1在数据表中没有具体的绝对最大 Tj。