This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:三相三线设计的 AMC1301参考原理图

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1100, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915002/amc1301-amc1301-reference-schematic-for-three-phase-three-wire-design

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC1300

尊敬的团队:

我的客户将在三相三线设计中使用 AMC1301测量电压、您是否有任何参考原理图? 或者、让我知道如何使用我们的 AMC1301 EVM 进行测量?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我不知道使用 AMC1301进行的 TI 设计、但我发现了与 AMC1100类似的设计。  https://www.ti.com/lit/ug/tidua58/tidua58.pdf?ts=1592405544729&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    您可能需要咨询 SEM 团队、以查看是否有更好的设计来展示。  

    如果使用 AMC1301进行电压测量、则客户需要实现 数据表10.2.2隔离式电压检测部分所示的 R3'电阻器。 如果没有该 R3'电阻器、则从分流电阻器上的正输入引脚流出的偏置电流将产生较大的偏移电压。  

    当了解有关该项目的更多详细信息、HV+、分压电路和所需的输入电压范围时、我可以帮助客户调整其分流电阻器 R3和 R3'的大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    如果可能、请推广 AMC1300。 它具有引脚对引脚和性能兼容性。