This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:TLV1805-Q1 TINA 模型在非0电压下不适用于 Vpwr

Guru**** 2514685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912099/tlv1805-q1-tlv1805-q1-tina-model-does-not-work-with-vpwr--at-non-0-voltage

器件型号:TLV1805-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805

如果向 Tina 模型添加500V 偏移、则不起作用。 低于输出电压应为515V、但为500V (即关闭)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snom662a.tsc

    上面插入的文件是 Tina 文件。

    如果您将偏移量设为250V 而不是500V、则可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    我明白你的意思。  我构建了自己的电路版本(见下面的附件)。  奇怪的是、它在高达120V 的偏移下工作、然后停止工作。

    模型中必须有某种东西禁止它工作、即使您测试它的方式没有根本错误。

    我们将努力解决此问题、并在几天内返回给您。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../TLV1805_5F00_GND_5F00_Shift.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    该团队肯定已确认模型在122.5V 时因某种原因而失败、并且仍在尝试解决此问题。  您是否能够修改您的电路以评估性能、或者这是否妨碍了您向前发展。  以这种方式使用 tlv1805绝对没有技术问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对其进行设置、以便在我们的仿真中 GND 位于 V-、这是一种合理的权变措施。

    我们正在研发理想二极管600V/15A。 单击链接查看仿真:

    PDF 原理图、 Tina Sim

    这是一个开发太阳能材料中嵌入的电子器件的项目的一部分、在这里进行了描述:

    http://www.ma2.life/doc/research/ma2/BiPV_and_LiPV_Development_Initiative_Ma2.pdf

    我们正在研究太阳能材料中嵌入的直流/直流转换器阵列的免费开放参考设计、如上面的 PDF 中所述。

    我们计算出我们可以使用数十亿 ti 器件。

    您可能希望将其作为 TI 参考设计吗?

     

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    这非常有趣、令人印象深刻。  您是否有任何 TI 代表致电您的公司?

    我的特定团队为 TI 设计和制造比较器、并且有单独的部门与客户合作并开发 TI 设计。

    我正在尝试确定是否有人可以让您与我的小组外部人员联系。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有许多直流/直流转换器参考设计。 或许与这些合作的 AE 会感兴趣。 我们正在进行直流到直流转换。  

    如该 PDF 第3页所述、我们需要  

    37e3*1000*1000/1.5 =240亿美元的转换器,使美国100%去碳化

    我认为 TI 销售代表可能不知道如何处理这一问题。 我认为直流/直流 ti 会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 TI 代表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

    我将向您发送一个朋友请求、以便我们可以脱机进行此对话。  希望我能让您与合适的人联系、看看这可能是如何共同推广的。  我还将关闭此线程、因为此外部帖子不需要更多内容。

    卡盘