This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5484, ADS42LB69, ADC16DV160, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913897/require-adc

主题中讨论的其他器件:ADS5484ADS42LB69ADC16DV160AFE7225

大家好、

我要求 ADC 具有以下规格:

1>差分输入

2>分辨率16位

3>从150MSPS 到250MSPS 的采样

4>支持 X2抽取

5>支持 LVDS 接口

请推荐合适的 P/N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    我们有多个选项可满足您的所有要求、抽取除外。  一些示例包括  :ADS42LB69、ADC16DV160和 ADS5484。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答。

    实际上、我们需要在 ADC 中使用 X 抽取选项来降低 宽带噪声以及其他非线性的影响。

    尽管我已经看到一个 带有 ADC 驱动器的滤波器具有明显的截止频率、注意事项为-40dB @ 60MHz (HMC1023)、并且我的输入信号-0.2dB 带宽高达25MHz。如果我们进行的采样频率更低、例如高达135MSPS、 在这种情况下、我们将遇到混叠噪声、这就是我们寻求更高采样率并将 BW 减半 x 2抽取的原因。

    我已经看到其他支持抽取的 ADC、但它们是支持 JESD402 B 标准的、需要 FPGA 中的 GTX bank 进行连接。

    实际上,我们只查找具有 FPGA 的 LVDS /并行接口。

    那么、如果我们增加采样、那么在这种情况下、是否有任何 具有 LVDS 接口的抽取 ADC 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    有更新吗?

    对于我的以下问题:

    实际上、我们需要在 ADC 中使用 X 抽取选项来降低 宽带噪声以及其他非线性的影响。

    尽管我已经看到一个 带有 ADC 驱动器的滤波器具有明显的截止频率、注意事项为-40dB @ 60MHz (HMC1023)、并且我的输入信号-0.2dB 带宽高达25MHz。如果我们进行的采样频率更低、例如高达135MSPS、 在这种情况下、我们将遇到混叠噪声、这就是我们寻求更高采样率并将 BW 减半 x 2抽取的原因。

    我已经看到其他支持抽取的 ADC、但它们是支持 JESD402 B 标准的、需要 FPGA 中的 GTX bank 进行连接。

    实际上,我们只查找具有 FPGA 的 LVDS /并行接口。

    那么、如果我们增加采样、那么在这种情况下、是否有任何 具有 LVDS 接口的抽取 ADC 选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    遗憾的是、似乎没有合适的器件具有 LVDS 接口。 我可以找到的最接近的东西实际上是模拟前端 AFE7225。 它是一种双通道 ADC/DAC 组合、但可在125MSPS 下采样、并提供2倍抽取选项。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe7225.pdf?ts=1592429209377&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE7225

    此致、

    Dan