This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:PSpice 模型/噪声密度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914768/opa2210-pspice-model-noise-density

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

GWL PSpice 模型 OPAx210 (修订版 A、从15开始)。 2018年11月)显示了5nV/sqrt (Hz)@ 1kHz 的输入电压噪声密度。 数据表中的规格为2.2nV/sqrt (Hz)。 我假设该 PSpice 模型中存在错误。 我使用 OrCAD PSpice A/D 版本17.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Michael、不确定您是如何获得该结果的、对我来说看起来非常准确、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael Steffes、您好、感谢您的反馈。 遗憾的是、OrCAD PSpice 的结果不同:5nV/sqrt (Hz)@ 1kHz

    我假设您使用的是 TINA-TI。

    最棒的

        Michael Steinacher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将图像另存为文件、然后使用上面的回形针符号成功插入图像、  

    是的、我正在使用 TINA 来测试所有这些、不确定 PSpice 中会发生什么情况、但似乎他们在这个新的 GWL 模板中使用了 PSpice 无法识别的某些功能、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的结果、使用最新版本17.4 S007解串 OrCAD PSpice:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    看起来 OrCAD PSPICE 模型对噪声建模不正确。 它实际上应该是~2.2nV/rtHz。 TINA 模型是正确的、您可以将其用于设计实现吗?

    我已将此请求发送给我们的建模团队进行调查。 我不知道他们何时能够访问它进行更新、因为我知道有大量的模型开发队列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的参与。 我已经测试了"TINA-TI Spice 模型"(来自您的网站)、但结果完全相同:5nV/sqrt (Hz)@ 1kHz、而不是2.2nV/sqrt (Hz)。 这两种模式似乎是相同的。

    我可以想象、这个噪声问题来自 PSpice Vs Tina 中绝对温度为-273.15°C 时的"无噪声电阻器"(R_noisness)建模。
    通过在模型中将绝对温度仅增加1mK (T_abs=-273.149)、PSpice 仿真噪声增加了10倍(50nV/sqrt (Hz)@ 1kHz)。 因此、我假设在使用 PSpice 时、即使计算误差很小也可能是仿真电压噪声密度增加的原因。 也许、此输入对您的建模团队很有帮助。

    此致、

         Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。 我将把这一点介绍给团队。