主题中讨论的其他器件:TINA-TI
GWL PSpice 模型 OPAx210 (修订版 A、从15开始)。 2018年11月)显示了5nV/sqrt (Hz)@ 1kHz 的输入电压噪声密度。 数据表中的规格为2.2nV/sqrt (Hz)。 我假设该 PSpice 模型中存在错误。 我使用 OrCAD PSpice A/D 版本17.4。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tamara、
感谢您的参与。 我已经测试了"TINA-TI Spice 模型"(来自您的网站)、但结果完全相同:5nV/sqrt (Hz)@ 1kHz、而不是2.2nV/sqrt (Hz)。 这两种模式似乎是相同的。
我可以想象、这个噪声问题来自 PSpice Vs Tina 中绝对温度为-273.15°C 时的"无噪声电阻器"(R_noisness)建模。
通过在模型中将绝对温度仅增加1mK (T_abs=-273.149)、PSpice 仿真噪声增加了10倍(50nV/sqrt (Hz)@ 1kHz)。 因此、我假设在使用 PSpice 时、即使计算误差很小也可能是仿真电压噪声密度增加的原因。 也许、此输入对您的建模团队很有帮助。
此致、
Michael