This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:ADC 和比较器的同步驱动

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915297/ina293-simultaneous-drive-of-adc-and-comparator

器件型号:INA293

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户围绕 INA293进行设计、他们想知道是否允许使用其输出电压同时驱动 ADC 和比较器。  

谢谢、始终保持安全。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    这将取决于所见的负载电容。  ADC 很可能需要 RC 滤波器、但取决于 ADC 架构。  有 一个 TIPL 将对此进行更详细的描述。  通常、使用串联的隔离电阻器、您可以更改看到的输出负载、并且可以在没有隔离电阻器的情况下高于电容器。

    由于没有隔离电阻器、INA293可以驱动500pF 的电容、如下面数据表的屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    将 INA293的输出端连接到 ADC 和比较器的方法是什么? 是的、您可以这样做。 我会在输出端使用两个小型串联电阻器、一个将输出端连接到 ADC 输入端(电阻器作为电荷反冲滤波器的一部分)、另一个将输出端连接到比较器输入端。

    您能否显示原理图?

    Kai