This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:TLV9004的 MM (机器放电模型) ESD 额定值

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915291/tlv9004-mm-machine-model-esd-rating-for-tlv9004

器件型号:TLV9004

我能否获得一些有关 TLV9004的机器模型 ESD 额定值的信息、数据表似乎仅显示 HBM 和 CDM 额定值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex36、

    我已经了解了该器件的开发文档、但没有看到任何用于机器模型 ESD 测试的内容。  据我了解、CBM 测试主要取代了 MM 测试、而在大多数情况下、我认为我们不再按照此标准测试我们的器件。

    如果这不是您希望得到的答案、请道歉。  请告诉我、我是否可以为您提供进一步的帮助、或者如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    您可能对此感兴趣:

    e2e.ti.com/.../5582.4_5F00_Transient_5F00_immunity_5F00_testing.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CALLEX、

    以下  有关该主题的另一个资源、您可能会发现它很有用。

    此致、

    Daniel