This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:关断时与引脚电压间的关系

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913773/ina180-q1-about-behavior-of-vs-pin-s-voltage-at-shutdown

器件型号:INA180-Q1

大家好、

 

我们的客户正在评估图44中的 INA180A3QDBVRQ1电路。

当 FET 关断且总线电压为12V 时、在 Vs 和输出引脚上观察到大约为1.0V。

我想器件中 Vs 和输出引脚之间存在二极管、并且行为正确。

我的理解是否正确?

 

此外、如果您有任何信息(想法)、请告知我们解决方法吗?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    如果尚未接地、请添加一个10KOhm 负载;它应有效地消除此问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广圣

     

    感谢您的回复和信息。

    我想器件中 Vs 和输出引脚之间有二极管。

    我的理解是否正确?

     

    并且、我们向接地端添加了1KOhm (而非10kohm)负载。

    结果、Vs 电压在10分钟后从500mV 降至30mV (非常缓慢)。

    因此、它们将使用较低的电阻值。

    如果您有任何想法、请告诉我们您的推荐价值吗?

     

    此致、

    隐藏


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    可能有一个您绘制的二极管、它是体二极管、在正向偏置时将导通。 在该器件中、只有 ESD 二极管接地、从 OUT 到 VS 均无。

    我认为至少输出应该快速地崩溃、即使是10千欧姆。 您可以尝试使用一个与旁路电容器并联的10KOhm 来释放残余电荷。 看看它是否有用。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广新、

    感谢您的回答。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏