This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:差分到单端转换、<=500MHz

Guru**** 2524630 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914959/lmh6703-differential-to-single-ended-conversion-500mhz

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件:VCA824

你(们)好  

我需要将以下信号从差分信号转换为单端信号:

1)带宽:0.1MHz-500MHz (交流耦合)

2)输出信号电平:~100mVrms

3)输出 HD2、HD3、IM3 < 50dBc @BW

4)增益2-3 V/V

您能否为该任务推荐任何器件?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的规格列表、缺少负载-重量越轻、HD 越好

    500MHz 时-50dBc 是一个很难实现的选择、我认为 VCA824刚刚锁定在最大增益下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、除非您面向 IM3、否则通过后置滤波可以降低 HD