This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:引脚:引脚替换/较低速度

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA200, INA303, INA302, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914547/ina301-pin-pin-replacement-lower-speeds

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA200INA303INA302INA381

我很快要寻找的唯一芯片是 INA301的替代产品。

 

该芯片在新设计中对我们有效、但反应太快。 对于某些负载、我们希望!alert 响应速度稍慢一点、以让瞬态通过。

 

理想情况下、有一些引脚对引脚兼容的压降替代器件、但速度较慢。 如果不需要、我需要重新设计电路板。

 

我记不清芯片、但几个月前我在同一个系列中尝试过、该系列具有可调节跳闸点的限制输入或反馈到比较器。 我认为这也是较慢的。 问题是它有一个警报输出而不是!alert,所以它根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您可以尝试在 INA301上放置一个输入滤波器来滤除瞬态。 INA200是采用相同8引脚 VSSOP 封装的唯一相似产品、但其引脚排列不同。

    可让您调整阶跃响应延迟时间的其他类似器件是 INA302/INA303和 INA381。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于电机控制器。 因此将控制大型电感负载。

     

    是的、我们在输入上有一个滤波器。 我们已经尝试了具有各种电容器的串联10欧姆电阻器。 我想数据表说不要超过10欧姆、否则分辨率会受到影响。 我想我们达到了100欧姆和10uF、但我不确定。 从我们看了几个月后,这是一个奇怪的月。

     

    我们尝试了 INA200、将引脚3从限制输入修改为 CMPIN 输入。 该计划是对 CMPin 使用另一个滤波器、从而降低了速度、但我们从未如此遥远。

    不过、这是反相的。 当电流为低电平时、CMPout 为低电平;当电流过高时、CMPout 为高电平。 由于低电平会禁用电路中的输出、因此这种情况从未发生过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于电机控制器。 因此将控制大型电感负载。

     

    是的、我们在输入上有一个滤波器。 我们已经尝试了具有各种电容器的串联10欧姆电阻器。 我想数据表说不要超过10欧姆、否则分辨率会受到影响。 我想我们达到了100欧姆和10uF、但我不确定。 从我们看了几个月后,这是一个奇怪的月。

     

    我们尝试 了 INA200、将引脚3从限制输入修改为 CMPIN 输入。 该计划是对 CMPin 使用另一个滤波器、从而降低了速度、但我们从未如此遥远。

    不过、这是反相的。 当电流为低电平时、CMPout 为低电平;当电流过高时、CMPout 为高电平。 由于低电平会禁用电路中的输出、因此这种情况从未发生过。