This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 只有 Limit2引脚显示阈值设置电阻器上的纹波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912079/only-limit2-pin-shows-ripples-across-the-threshold-set-resistor

器件型号:INA303-Q1
主题中讨论的其他器件:INA303

您好!


我们将 INA303用于短路保护+电流感测放大器。

我们在 IC 的限制2引脚上观察到一个奇怪的现象。
与任何其他引脚相比、该特定引脚上存在纹波。
您可以参阅随附的示波器片段。




上述图像的探测设置如下:
黄色5V (引脚编号:1)
蓝色:放大器输出(引脚编号:2)
品红色:限位2引脚(引脚编号:9)
绿色:限位1引脚(引脚编号:3)

随附的原理图片段突出显示了随附的探针、并在相应的引脚和元件值上显示了颜色



数学细节如下:


Rshun: 100uΩ Ω
灵敏度:5mV/A (A2器件50V/V 增益)
限值1:316A @ 4.08V。 由51kΩ Ω 电阻器实现
限值2:-340A @ 0.8V。 由10kΩ Ω 电阻器实现
延时26.9us。 由100pF 电容器实现
参考:由 REF3125AQDBZRQ1生成的2.5V 电压

你们是否有任何有关此问题的线索?
您能给我们指出一个要研究的特定方向吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6272991、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我需要咨询我们的设计团队、看看他们是否会在一些条件下预期会发生这种情况。 在此期间、您能否告诉我附近是否有任何开关 FET?  如果确实如此、并且在10k Ω 至接地平面之间有一条较长的迹线、则可能会有一些开关噪声耦合到该迹线上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    附加布局片段。

    附近有一个开关网络、但布线长度为~10mil。

    此外、基准更靠近开关元件、并且工作正常。

    两者之间的接地不是直接连接的、而是在另一个点进行连接。

    导致问题的开关转换器重新启动似乎不太可能。

    我们尝试使用去电容器来减少纹波、效果很好、但我们没有设计迭代的范围。

    请告诉我们为什么会发生这种现象的合理理论以及缓解策略(其中之一是添加分流电容)。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6272991、

    我与我们的一位设计工程师交谈、他认为您不应该在该引脚上看到任何纹波。  因此、我将进行一些实验测试、看看我是否可以复制您的结果。  如果可以、我的团队将进一步研究该设计、以确定是否存在会导致您看到纹波的特殊运行条件。  否则、如果我不能重复、我认为您可能需要在电路板周围进行探查、以查看其他什么会显示该纹波。

    要测试您的基本设置、我需要一些在原理图中不清晰的详细信息。

    R195、R196、R200、R201、R205、 C269和 C272。  SCD 连接到什么?  当您说衰减时、您是指使用电容器 C16、C266和 C268吗?  或者您是指其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的帮助、请告诉我们您在设置中发现的内容。

    请按以下方式查找我对您提出的问题的回答:

    的值是什么

    R195、R196、R201、R205 - 0Ω Ω

    R200 - 100kΩ Ω

    C269、C272 - 10nF/100V C0G

    SCD 连接到什么?  

    SCD 连接到逻辑门网络、该网络打算将错误通知 MCU。 逻辑门由与 INA303相同的电源轨供电。

    当您说衰减时、您是指使用电容器 C16、C266和 C268吗?  或者您是指其他东西吗?

    我打算在 R214上连接一个电容器(值为1uF/25V X7R)、以对波形中的纹波进行去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user6272991、

    使用稳定电源和 Vref 电压时、我无法获得限制2引脚以表现纹波。  您是否有机会探测到任何其他器件引脚?