This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141-Q1:您能告诉我 TLE2141的 ESD 保护期是多少?

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2141-Q1, TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914347/tle2141-q1-could-you-tell-me-how-much-esd-perforemance-of-tle2141-are

器件型号:TLE2141-Q1
主题中讨论的其他器件: TLE2141

 大家好、

 我的一位客户将使用 TLE2141-Q1开发他们的新产品、因为他们自己的电路板上的器件评估结果 没有问题。

 但 器件数据表中未显示任何 ESD 性能。

 他们需要 HBM 和 CDM ESD 性能数据才能将器件注册到其内部管理系统中。

 您能告诉我 TLE2141的 ESD 保护工长是多少?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    TLE2141QDRQ1 HBM 为500V、CDM 为1500V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Marek、

     非常感谢您的回复。

     回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。