This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:降压/升压电路中由 LM358进行电流限制

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914291/lm358-current-limit-by-lm358-in-buck-boost-circuit

器件型号:LM358

我有一个降压/升压 IC、其中输入为12V 或更高、输出为3节串联锂离子电池充电所需的为12.6V

2.需要将电池的充电电流限制为0.650A,因此根据数据表,我选择了0.150 Ω 电阻器。

3.如果我没有连接 D4,连接电池充电,它将开始消耗4A 的电流。 但当我连接 D4时、电流开始下降、但下降速度非常慢。 下降大约需要10分钟左右、同时 IC 变得非常热、有时会自行关断。
我在这里做错了什么?

此外、IC 温度有时会达到98C、我将传感器放置在 IC 顶部、根据数据表、允许的 Tj 最大值为125C、因此非常接近工作 I AM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VT、

    电流限制电路有问题,但附件不工作。

    插入文件或图像有两种方法、我更喜欢左侧的[绿色方形图标]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VT、

    我现在可以看到电路。 U4看起来有点奇怪,因为我认为引脚8在左上角,通常引脚1在左上角。

    我是否正确标记了引脚(红色)。

    12V 电源似乎未连接到运算放大器的引脚8。

    您能否测量所有 LM358引脚电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它在原理图中水平翻转。

    我已向您发送朋友请求、如果您可以、您也可以共享完整的原理图。

    谢谢

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VT、

    我看了你的回路。 只要有任何显著的输出电流、LED 就应亮起。 另一个通道将分流电压放大16倍。 如果该放大电压会对端接至1.25V 稳压电压的二极管进行偏置、则输出电压将降低、这将降低输出电流。 我看不到这个电路会发热的原因。 我不知道该限流环路的稳定性。 因此、一旦它完全正常工作、就需要对其进行检查。

    查找是否存在误接线、焊接桥和任何未焊接引脚。  由于温度非常高、因此请将 LM358更换为新单元、因为第一个单元可能会损坏。

    如果您仍然无法正常工作、请制作一个运算放大器引脚电压和分流电压表、以便我可以使用这些值进行调试。