This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, XTR112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913648/amc1311-q1-amc1311

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311XTR112

我们有四个电流电池堆叠、每个堆叠的电压为60V。 我们需要使用隔离和最高可用精度来测量每个堆栈的电压。 为此、我选择了该器件。 现在、该器件的输出是差分的。 我想将此输出转换为电流、因为测量此电压的电路板距离大约20米。 我曾尝试创建一个电路来测量具有电流作为原始输出的单个电压源。 需要支持将此电压信号转换为电流的最佳部件,以保持尽可能高的精度。 感谢您的支持。 另随附 TINA 文件。 e2e.ti.com/.../volt-sensor-opto-rev2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sunil!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!  听起来像是一个有趣的应用!  我们正在为您寻找解决 方案、请在周末为我们提供一些选项、我们将于15日星期一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我本来希望有更多的时间来这里、但有一个想法是尝试使用 XTR112或 XTR114之类的东西来尝试并意识到您在这里想要做什么。  我的想法是、您可以使用 AMC1311的差分输出来驱动 XTR 的输入。  AMC 的共模输出可与 XTR 配合使用、但输入范围仅为1V。  在 AMC1311的输出端简单地执行差分转 SE 级、然后使用浮动负载转电流配置来遵循该操作可能会更容易。