This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:将 TLV1701 SPICE 模型应用于 TLV1702-Q1

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914188/tlv1702-q1-applying-tlv1701-spice-model-to-tlv1702-q1

器件型号:TLV1702-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV1701

大家好、

我的客户需要 TLV1702-Q1的 SPICE 模型。

我们是否可以改用 TLV1701的 PSpice 模型?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    是的。

    对于 TLV170x 器件、商用和汽车型号之间没有区别。 唯一的区别是在名称中添加了"-Q1"。

    它们可以使用 TLV1701 PSPICE 模型:

    TLV1701 PSpice 模型