This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:如何~ LM293B IOH 高电平输出电流1uA?而 LM293开漏输出 μ A

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914119/lm293-how-to-explain-the-lm293b-ioh-high-level-output-current-1ua-while-the-lm293-open-drain-output

器件型号:LM293

尊敬的 TI 合作伙伴:

                          如何~ LM293B IOH 高电平输出电流1uA?而 LM293开漏输出1 μ A

                          Tks

BR

Cheney_Sun

                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney_Sun、您好!

    这是在较高温度下可能发生的"泄漏电流"。

    虽然您倾向于将输出器件视为分立式晶体管、但它实际上是裸片上许多器件之一-因此裸片内部存在一些到 V+的泄漏。

    即使输出为"低电平"、这些泄漏电流始终存在、这通常会消除泄漏电流。 但是、如果在高温下使用异常高值的上拉电阻器值(>1M)、这种泄漏会导致问题、并且可能导致输出高电压与预期的上拉电压不同。

    在大多数应用中、您永远不会注意到该电流。