This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308EVM 软件校准中的输入多路复用器配置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913861/pga308-input-mux-configuration-in-pga308evm-software-calibration

器件型号:PGA308

您好!

我对 PGA308EVM 软件有疑问。
使用该软件校准 PGA308时、输入多路复用器的 MUX_符号 是否始终为正?
是否可以将其设置为负? 如何在校准中控制它?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在 Multi-Cal 演示套件软件上、施加最小和最大压力后、多路复用器符号会在校准例程上自动更正。

    在 PGA308EVM 上、GUI 的"方框图"以及" RAM 中的寄存器"选项卡中提供了多路复用器设置。  

    CFG0 (寄存器值 x02h)寄存器的位 D12 (GI4)选择多路复用器的极性。  默认情况下、该寄存器为"0"、Vin1= VINN、Vin2 = VINP。

    您可以在"RAM 中的寄存器"部分中将寄存器02的位 ZD12设置为"1"。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢、我会尝试一下。

    此致、
    OBA