This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:具有 G+15的10MHz 信号差分放大器:稳压器偏置和集成

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/914169/opa699-10mhz-signal-differential-amplifier-with-g-15-reg-biasing-and-integration

器件型号:OPA699

尊敬的 TI 团队:

在我的应用电路中、应将 LVDS SPI (10MHz)信号转换为具有可变高电压和低电压电平的单端信号。 附件是供您参考的电路。 下面是我的一些问题。

由于 LVDS 需要100欧姆端接、SPI_SI+和 SPI_SI-线路是否应在端接电阻 R5之后具有缓冲器?

2.我打算使用+15的增益、以便在 LVDS 电压的最坏情况下具有至少3.3V 的电压。 即250mVx15。 偏置电阻器值是否正常?

VH 和 VL 限制在运行时间内可根据测试用例进行更改。 R7和 R8的放置是否正常、或者根本不需要这样做?

4.I 没有在 OPA699输出上放置任何负载/线路电阻器或电容器。 有什么建议吗?

感谢 you.e2e.ti.com/.../SPI_5F00_Differential-amplifier-with-voltage-limiting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不深入过多细节的情况下、您需要考虑输入阻抗、查看运算放大器差分放大器的每一侧。 在 V+输入上、即分压器网络负载-在反相侧、它是有源阻抗、因为 V+输入之后 V-节点上的信号与流入 Rg 元件的信号相关。