This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:TLC5916 LED 驱动器和 INA118工具放大器压降电压测量问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913480/ina118-tlc5916-led-driver-and-ina118-instrumental-amplifier-drop-voltage-measuring-issue

器件型号:INA118
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我只有一个问题,我不知道原因,我要将 LED 连接到 LED 驱动器,LED 驱动器由5伏电压调节器“LT323A”供电,LED 上方的12伏电压, 然后是一个2通道模拟乘法器"max337"、接着是仪器放大器"INA118"、当我为其提供另一个12伏电源时、放大器按预期工作、但要连接到 Sam 12伏电源轨、它不会给出正确的预期值。
我尝试了不同的东西、例如为放大器提供独立的5伏稳压器、我已将主5伏稳压器更改为"LM317"可调稳压器、但它不能与电路的相同12伏工作。
我在不使用 LED 驱动器的情况下、将其向后执行、并将其作为基本电路进行了分支、但我没有从放大器(12V、3个 LED 串联、660欧姆电阻器、用于设置电流18兆欧姆)中获得正确的结果。
我上传了原理图
感谢您的帮助和问候。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我认为您错过了该器件中的输入共模电压要求、请参阅以下链接。  

    数据表在输入 VCM 与输出电压之间没有显示12V 单电源轨、但该图应类似于图5。   

    我继续重新排列您的电路(没有花时间重复您的具体情况)。 这是捕获的图像和 Tina 仿真。 我无法解释"不同的电源"情形、除非您的配置在某种程度上处于输入 VCM 要求范围内、否则它也不应该起作用、请参阅上面的"附件"图像。  

      

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA118--LED-I-Sensing-06112020.TSC

     如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢主席先生的解释、我将尝试说出我所理解的内容、以确保我正确理解、"输入共模电压"意味着两个信号到达仪器放大器、 在这种情况下"INA118"、2个信号的电压范围应为(V-)+1.1伏和(V+)-1伏、这意味着2个信号应该介于(0"GND"+ 1.1伏)和(12"VCC"- 1伏)之间、我的解释是否正确?

    再次感谢您的解释和努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是的、如果具有大输入信号摆幅、通常会将输入共模电压置于电源轨的中间。  

    如果违反输入共模电压要求、运算放大器将不会相对于输入线性运行。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的清晰解释。