This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:反馈电阻器选择

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912360/opa197-feedback-resistor-selection

器件型号:OPA197

我正在使用 OPA197QDGKRQ1、并且在 Tina TI 中使用1MOhm 电阻器时看到良好的结果。 OPA197是否有高阻抗限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zachary、  

    反馈 R (以及由此产生的增益 R)的选择会涉及几个问题-  

    1.噪音

    2、相位裕度、因为 V-节点电容器上增加了一个环路极点

    您是否可以包含 TINA 文件、并使用顶部的小回形针符号将其连接起来、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    随附此电路的仿真。

    V/R、

    扎赫

    e2e.ti.com/.../OPA549-Test-Circuit-with-Diff-Amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    无需在 OPA197电路中放置1Mohm 电阻器。 我已从1M Ω 更改为100k Ω、您可能仍能稍微降低。 您将增大运算放大器电路不需要的热噪声、请参阅随附的图。   

    我认为 R31 = 100kOhm 是您的浮动接地仿真吗?  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    为什么要使用1M 反馈电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zachary、感谢 TINA 文件、它使噪声检查变得简单、这是一种暴露不稳定性的快速方法-如果尖峰在第一级的输出端、那么这些1Mohm R 的输入端会在反馈网络中创建一个低极点、  

    在这里、我将这些更改为10千欧姆、然后重新运行、这样就解决了它、