This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:替代 AD7740的最佳器件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM231, LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913919/lm231-best-part-to-replace-ad7740

器件型号:LM231
主题中讨论的其他器件: LM331

您好!

我的客户正在将 AD7740用于压频转换器。

我想知道 LM231是否是与 AD7740进行比较的最佳产品? 我们的温度范围似乎更窄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    LM231/LM331是唯一一款专为直接由5V 低压电源(最小4V)供电而设计的 TI V 至 F 转换器。 因此、AD7440是低电压应用的一个选择。

    根据数据表 、AD7440 K 级温度范围可保证在0°C 至85°C 的温度范围内  对于汽车级器件、温度范围为–40°C 至+105°C。 LM231数据表的"   建议工作温度"表7.3中的"工作环境温度"额定值为−25分钟、+85°C 最大值。 AD7440电气表指定 了 TMIN 至 TMAX 的参数。  LM231电气特性表指定 TA = 25°C、除非另有说明。 许多 LM231规格都针对 TMIN≤TA≤TMAX 进行了指定。

    客户所做的选择是确定哪些电气参数在 应用温度范围内最重要、当然还有成本。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程