This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:直接对输入接地的声码?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913851/ths4521-vocm-to-input-ground-directly

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: THS4551

尊敬的先生/女士 TI、

    现在、我需要将单端信号转换为差分信号。 因此、输入接地通过 Rg 连接到 Vin-、单端单端单端也通过 Rg 连接到 Vin+。 此外、THS4521由0~5V Vcc 供电。 在这种情况下、能否将 Vocm 直接连接到输入接地? 如果是这样、我能否获得围绕输入接地的双极输出电压摆幅?

   当然、我需要保证 Vin+和 Vin-上的电压在(VS–)–0.7至(VS+)+ 0.7 (即-0.7V 至5.7V)的范围内、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、CM 环路还具有电源问题的余量-通常您将其设置为 ADC 输入 CM 电压需要的值-或者、如果您将其悬空(在该引脚上放置一个.1uF 电容器以降低噪声)、它将默认为1/2 Vs、 为您提供2.5V 电压  

    输出 CM 电压将求和节点电压电平转换到范围内、即使是以接地为中心的单侧输入信号也是如此。  

    您应该将 THS4551视为 THS4521的改进版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisui、

    以下几点:

    • (Vs–)–0.7至(VS+)+ 0.7是器件的绝对最大条件。 这是不应超过的条件、以免损坏器件、而不是正常运行的条件。 您需要转到电气特性表的输入部分、共模输入范围为-0.2V 至3.7V。
    • 在 Vocm 电压控制部分中、Vocm 引脚的电压范围为0.8V 至4.2V。
    • 输出部分指定器件上的每个输出引脚只能输出0.1V 至4.75V 之间的电压。

    最棒的

    Hasan Babiker