Other Parts Discussed in Thread: THS4521, THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4521 主题中讨论的其他器件: THS4551
尊敬的先生/女士 TI、
现在、我需要将单端信号转换为差分信号。 因此、输入接地通过 Rg 连接到 Vin-、单端单端单端也通过 Rg 连接到 Vin+。 此外、THS4521由0~5V Vcc 供电。 在这种情况下、能否将 Vocm 直接连接到输入接地? 如果是这样、我能否获得围绕输入接地的双极输出电压摆幅?
当然、我需要保证 Vin+和 Vin-上的电压在(VS–)–0.7至(VS+)+ 0.7 (即-0.7V 至5.7V)的范围内、对吧?
谢谢