This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:共模输入电压范围

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913765/lm2903-q1-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

我注意到数据表版本 H (SLCS141H)中有关 LM2903-Q1 VICR 共模输入电压范围的以下说明。

这意味着 LM2903-Q1的反相和同相输入是不对称的。 正确吗?

如果它们在输入结构方面是对称的、则说明为:"一个输入的共模电压范围的上限为 VCC - 1.5V而另一个输入可能超过 VCC 电平;比较器提供适当的输出状态。"

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些放大器的一个问题是当超出可接受的共模范围时、输出反转。  我认为这是该比较器所说的相同效果。

    该注释在条件下明确指出"比较器提供适当的输出状态"。  注释不是关于器件保护、而是关于可接受的共模输入电压范围 VICR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    请参阅 LM339系列应用手册的第2.5节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    输入电压范围适用于*每个*输入。 只要一个输入处于有效输入电压范围内、输出就会正确。

    对于比较器而言、"共模"并不是一个真正正确的术语、因为输入很少保持在相等的电势。 该限制必须独立应用于*每个*输入。