This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A BiCom3工艺技术

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912691/opa2211a-bicom3-process-technology

主题中讨论的其他器件:OPA2211AOPA828

大家好、

你好。

OPA2211A 器件采用 BiCom3-HV 工艺技术。 根据以下链接上的文档、
SiGe HBT 通常具有~5V 的低击穿电压。   为什么 BiCom3-HV 的工作电压高达36V?
此外 、它内部是否有 MOSFET 或 Si BJT?  

http://www.ti.com/europe/downloads/Analogue%20Process%20Technologies.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电压不会破坏结构、而是场强。 根据 U = E x d、增加结构厚度将使其承受更高的电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 对这家酒店的关注!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    OPA2211A 在  称为 BiCom3xHV 的 BiCom3 SiGe 工艺上使用高电压工艺变化。  它提供的电压击穿比低电压 工艺所实现的高得多。 HV 晶体管   的电气 参数范围不同于预期的低电压对应范围。

     BiCom3xHV 工艺没有 MOSFET、但支持 JFET。  OPA828是一个具有 JFET 输入 的精密运算放大器示例、采用 HV 工艺制造。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程