This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:CMRR 测试条件请参见

Guru**** 2772865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912886/ina240-q1-cmrr-test-condition-consult

器件型号:INA240-Q1

大家好、

我在数据表中对 CMRR 有一些疑问。

1) 1)数据表中有两个具有不同条件的 CMRR 规格。 一个条件是 f=50kHz。 另一个条件没有频率信息、这是否意味着 CMRR 是直流条件?

2) 2) CMRR 规格是否包括测试结果或仅包括仿真结果?

   如果是测试结果、是实验室测试还是生产测试? 探头测试还是最终测试?

3) 3)我是否知道您如何执行此 CMRR 测试? 引脚是如何连接的?

如果在直流和频率= 50kHz 时 CMRR 的答案不同、 请注明。  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    1) 1)是、另一个 CMRR 是直流条件。

    2) 2) CMRR 规格来自测试结果–直流乘生产最终测试;交流乘实验室表征。

    3) 3)相同的配置用于直流和交流。 输入引脚短接并连接到可变源。 其余引脚为 VS=5V;Ref1=REF2=2.5V。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    感谢您的解释。  

    我是否可以知道您如何在实验室中测试 CMRR@freq=50kHz?

    您是否将输入引脚短路并以直流值=12V 的电压提供正弦波? 该输入正弦波的振幅是多少?

    由于数据表中的 CMRR 为93dB@50kHz、因此它太小、无法通过示波器进行测量。 您使用什么设备在实验室中获得 CMRR 结果?

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    执行这些实验室测试的是我们的产品验证团队。

    但是、我认为以下过程可用于重现结果:在输入引脚短接至正弦源的情况下、首先设置为较小的振幅、例如0V、然后让示波器平均值(例如100个计数)并测量 RMS 输出1; 然后将输入调整为更大的振幅、例如10V、并针对 output2重复示波器测量到。

    然后、这两个数据点可用于计算共模增益和 CMRR。

    此致、Guang