This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:该放大器是否仅由 SiGe HBT 制成?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA828, OPA202, OPA207, OPA145, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913279/opa2211a-is-this-amplifier-made-by-sige-hbts-only

器件型号:OPA2211A
主题中讨论的其他器件:OPA211OPA828OPA202OPA207OPA145OPA140

你(们)好。

我想在低温环境下对放大器进行一些测试。 我想知道它是否仅由 SiGe HBT 制造? SiGe HBT 可在低温环境下工作、Si BJT 或 CMOS 不能在低温环境下工作。 如果该放大器仅由 SiGe HBT 制成、那将会很好。

此外、在功能方框图中、还有一些 PNP 晶体管。 它们是 SiGe PNP 吗? 我听说 SiGe PNP 工作不好。 SiGe PNP 的性能/属性是什么? 您有数据表吗?

谢谢!

二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    我确信您理解 TI 无法披露有关精密放大器制造过程的详细信息。 工艺详细信息和器件特性是 TI 公司的专有信息。 我们不能提供任何流程数据表、这些数据表会泄露有关我们器件设计或制造工艺的详细机密信息。

    所有 SiGe HV 运算放大器都包含 NPN 和 PNP 晶体管。 NPN 和 PNP 晶体管均为 SiGe。 下面是我们的一些 SiGe HV 运算放大器的列表:

    OPA211、OPA2211 (双极输入)

    OPA828 (JFET 输入)

    OPA202 (超 β 双极输入)

    OPA207 (超 β 双极输入)

    OPA145 (JFET 输入)

    OPA140 (JFET 输入)。

    我希望这对您选择希望在低温环境下测试的器件很有帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    二进制文件