This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:关于输入噪声的变化。

Guru**** 2513145 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/912151/opa2333-about-change-of-input-noise

器件型号:OPA2333

你(们)好。

我想知道输入噪声精度。
输入噪声为典型值。
最小值和最大值是否为参考值。

如果您没有、 我想知道最大值/最小值可能是多少。

我的客户遇到输入噪声问题、他们怀疑是原因。


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    他观察到什么噪音水平?

    通常、噪声是 EMI 的解调。 那么高频低通滤波会有很大帮助。 您能详细介绍一下该项目吗? 您可以共享原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    感谢你的答复。
    我了解 EMI 噪声。

    不过、我想知道 放大器本身的噪声量。


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我认为没有可用的最小最大值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2333的典型总集成输入电压噪声最大噪声带宽(G=1)为48uVrms -请参阅下文-但这不包括电流噪声(取决于输入阻抗)以及电阻器和 EMI/RFI 等外部无源组件的噪声。

    根据经验、宽带噪声可能随工艺变化而变化、最高可达+/-30%、而1/f 噪声可能会与其典型值翻倍。  因此、如果您的客户在缓冲器配置中使用 OPA2333、其总噪声主要由宽带噪声决定、与典型值相比、最大30%的变化将转化为与上述仿真值相比总噪声增加~+16%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的信息 Marek、而且原理图将有助于确保我们不会发现错误的问题。  

    此外、与典型值成一倍的1/f? 也许、至少在 OPA2333等斩波器上没有1/f 噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    是的、确实您不需要担心斩波放大器中的1/f 输入电压噪声、但由于前端开关的斩波操作导致 IB 尖峰、 您需要更加担心将这些电流尖峰跨源和/或输入电阻转换为电压尖峰、这可能会在具有不匹配输入阻抗的配置中导致较大的输入失调电压误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从有关这些类型问题的原理图开始、还有更多的理由